This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74ALVCH162373:SN74ALVCH162373:SN74ALVCH162373 Eola 并查找推荐的替换件

Guru**** 2505605 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74ALVCH162373, SN74LVCH32373A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/914761/sn74alvch162373-sn74alvch162373-sn74alvch162373-eola-and-finding-recommended-replacement

器件型号:SN74ALVCH162373
主题中讨论的其他器件: SN74LVCH32373A

目前、我们使用 的是 SN74ALVCH162373 (BGA MicroStar Junior)、我们收到了 Eola 通知。  

是否有任何推荐的采用类似封装或 nFBGA 的替换器件?  

提前感谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    BGA 封装已由其制造商停产。 因此、在任何地方都不能使用相同尺寸的器件进行替代。

    SN74LVCH32373A 采用 LFBGA 封装、但可能太大了。

    您必须重新设计电路板。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。