This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD74HC283:CD74HC283M 的 ESD 规格(HBM/CDM)

Guru**** 2517650 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/915537/cd74hc283-esd-spec-hbm-cdm-of-cd74hc283m

器件型号:CD74HC283

尊敬的 Chad San

感谢您的回答。

我们的客户需要 CD74HC283M 的 ESD 规格(HBM/CDM)来实现大规模生产。

请重新考虑。

【ESD 规格(HBM/CDM):示例】

此致"

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Masahiro、

    我在上一个主题中问您是否应该提交申请以测试该器件的 ESD、但我没有收到回复。 我现在将继续提交申请、但此器件仍需要一段时间才能通过测试。

    谢谢!

    乍得克罗斯比

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chad San

    感谢您的快速响应。

    如果您收到测试报告、请向我们发送您的反馈。
    感谢您的持续支持。

    最好的拉加斯