This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD74HC4060:CD74HC4060m96

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: CD74HC4060

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/916072/cd74hc4060-cd74hc4060m96

器件型号:CD74HC4060

CD74HC4060的 RC 或晶体振荡器原理图

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Odair、

    我看到您对 CD74HC4060的使用有疑问、但似乎您忘记了包含有关您所需内容的任何说明。 我想猜测您想查看 CD74HC4060的 RC 和晶体振荡器设置示例原理图。

    首先、让我展示一下器件本身的方框图:


    器件的黄色突出显示部分是振荡器电路。  您可以看到、环路中基本上有两个逆变器(一个是与非门)、所有这三个连接都可以从器件外部进行访问。

    因此、您可以构建多个不同版本的振荡器电路、也可以直接从外部时钟馈入输入。  

    如果您已经有想要使用的外部时钟、则可以将其直接连接到引脚11并使引脚9和10悬空。

    如果您想创建一个 RC 振荡器电路、您可以使用适合您应用的 R1、R2和 C1值来复制此电路:

    如果您想创建晶体振荡器电路、可以使用晶体数据表中推荐的 C1和 C2值来复制此电路。 R1通常为1 Mohm、R2通常为2.2k Ω。

    如果您有其他问题、请告诉我。