This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LSF0102:设计问题

Guru**** 2952000 points

Other Parts Discussed in Thread: LSF0102

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/916025/lsf0102-design-question

器件型号:LSF0102

大家好、

有关 LSF0102的另一个问题。

如果我们在 LSF0102 PIN6中错误地短接5V 电源、会发生什么情况? LSF0102是否会损坏?

 

我们发现、当没有 I2C 命令时、LSF0102引脚3保持1.8V 电压(PIN6上的5V 电压不通过 LSF0102进入引脚3)

                  当具有 I2C 命令时、LSF0102引脚3不能拉低(保持1V)

您能否帮助检查这是否正常?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    通道电流的绝对最大额定值为128mA。 导通电阻约为 Ω Ω 时、电压差为1.28V

    因此、如果引脚6上有5V 电压、而引脚3上的器件尝试拉低、则可能会超过电流、并且器件可能会损坏。