This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD74HC132:特性数据

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: CD74HC132

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/916006/cd74hc132-characterization-data

器件型号:CD74HC132

您好!  

你好。 我希望你能做得好。  

我们的客户希望使用 CD74HC132、但他们希望首先了解输入泄漏电流的特性数据/图。 在数据表中、它仅显示25°C 时的最大值以及所有工作温度范围内的最大值、但他们希望得到相应的图形。 他们要求 :  

输入泄漏电流如何随整个温度范围内的温度变化而变化
2. 输入泄漏电流如何随输入电压变化

请帮助我们提供此信息吗? 请你支持这一请求。  

谢谢、祝您愉快。  


此致、

Cedrick



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cedrick、

    遗憾的是、该器件非常老旧、原始设计和特性评定由 Harris Semiconductor 完成。  我们只能提供和保证数据表中的内容。

    也就是说、泄漏会随温度的升高而增加。 您将发现、在所有标准逻辑器件中、最坏情况下的泄漏电流将处于最高温度。  数据表中给出的最坏情况值包括制造过程中的极端变化、以涵盖所有可能的角落。