This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 寻求逻辑设计建议

Guru**** 2845290 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74AVCH4T245

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/915376/asking-for-the-logic-design-suggestion

主题中讨论的其他器件:SN74AVCH4T245

您好、先生、

 

我的客户希望设计逻辑器件。       

请查看以下列表原理图和布局并提供您的意见吗?

U7218 SN74LVC1G17DBVT
U4102 SN74AUP1T50DCKR
U8001 SN74AUP1T50DCKR
U8002 SN74AUP1T50DCKR
U1206 SN74LVC1G17DCKR
U4210 SN74AVC2T45DCUR
U4206 SN74AVCH4T245PWR
U4209 SN74AVCH4T245PWR
U6003 SN74AVCH4T245

https://txn.box.com/s/6e64d0rixvn2a8e5mqbi7xkdsdegfj73

 

布局查看器

https://txn.box.com/s/pff0smh6ubz22abb1ctpruzsbkoi67ug

 

 

BR、

SHH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、SHH、

    遗憾的是、我无法访问该存储库。 请以另一种形式提供原理图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!Dylan、

    我通过邮件发送给您。 期待看到您的反馈。

    感谢你的帮助。

    BR、

    SHH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、SHH、

    听起来不错、我将继续关闭它并完成离线支持。