This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G125-Q1:数据表问题(超出推荐规格)

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1G125-Q1, SN74LVC1G125

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/915993/sn74lvc1g125-q1-datasheet-question-over-recommended-spec

器件型号:SN74LVC1G125-Q1
主题中讨论的其他器件: SN74LVC1G125

大家好、

我有关于 SN74LVC1G125-Q1的一些问题。

如下图所示。

我的问题是  

1、我们为什么有两个 Vcc 条件。 我是说条件1 Vcc = 1.65V 至5.5V 且 IOH =-100uA 时、但条件2 Vcc = 1.65V 且 IOH =-4mA。 这是否意味着我们可以修改 IOH 和 IOL?

IOH 和 VOH (min)之间的关系是什么

3.如果我的客户需要 SN74LVC1G125输出满量 VOH>3V 和 VOL<0.3V,我该如何实现? (VCC = 3.3V)

此致、

罗伊