This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXB0108:TXB、TXS、LSF 用于高阻抗/推挽信号?

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: TXB0108, TXS0108E, SN74LVC8T245

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/915943/txb0108-txb-txs-lsf-for-high-z-push-pull-signals

器件型号:TXB0108
主题中讨论的其他器件: TXS0108ESN74LVC8T245

您好!

TXB0108 (弱缓冲器)和 TXS0108e (具有步进智能上拉电阻的开关)似乎依赖于输入上的低至高或高至低边沿、
对于典型/快速输出=输入跟踪、数据表通常指输入端口的(普通)推挽和/或开漏信号。

假设3.3V 器件和5V 器件之间有一个8位数据库、其中的信号不是明显的推挽或漏极开路、而是随时间推移的高阻抗(浮动)或有源(推挽)。
例如、3.3V 器件会从本地总线主控/主机/控制器中启动对传统5V I/O 控制器的写入访问。
选择、方向控制、地址和选通信号可能是纯推挽信号、但数据总线信号可能会从高阻态更改为高电平(或低电平)、而无需清晰的轨到轨边沿。

TXB、TXS 或 LSF 8位/通道系列中的任何一个都适合这种情况(有效电平的传播延迟小于20ns)吗?

或者、简单的74LVC245A 器件是否似乎是更好的解决方案(具有额外的方向控制信号且5V I/O 控制器支持 TTL 输入电平)?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当所有驱动器处于高阻态时、总线悬空。 但 TXB/TXS 始终弱驱动其输出(TXB 到最后一个值、TXS 为高电平)、因此总线永远不会悬空。

    如果走线较短、并且您没有任何上拉/下拉电阻器、则 TXB 是合适的。
    如果走线不是太长、并且所有的线路都被拉高、那么 TXS 是合适的。

    如果您已经有方向控制信号、则可以使用方向控制移位器和 SN74LVC8T245等适当的缓冲器(但您仍然需要弱上拉电阻以防止总线悬空)。