This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD4050B:规格冲突

Guru**** 2910380 points

Other Parts Discussed in Thread: CD4050B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/915658/cd4050b-conflicting-specs

器件型号:CD4050B

您好!

我们需要将10V 输入转换为5V 输出。 在 CD4050B 规格表中,第3部分说明“当这些器件用于逻辑电平转换时,输入信号高电平(VIH)可能超过 VCC 电源电压。” 然而,第9.2.2节规定:“输入不能过压,并且由于存在连接到 VCC 的输入钳位二极管,因此必须低于 VCC 电平。”

由于这些说法相反、哪个部分是正确的?

谢谢、

-Barry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当数据表以 TI 格式从修订版 I 转换为修订版 J 时、从模板中插入了第9.2.2节中的句子。 这句话对于 CD4050B 来说不正确;第3节和原理图是正确的。