This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LSF0102:LSF0102电压隔离

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: LSF0102, TXS0102

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/915451/lsf0102-lsf0102-voltage-isolation

器件型号:LSF0102
主题中讨论的其他器件: TXS0102

大家好、我计划在我们的其中一个设计中使用 LSF0102将 I2C 信号从3.3V 域电平转换为1.8V 域电平。 微控制器的 I2C 连接 B 侧为3.3V。 连接到外设的 I2C 与一端的电源切断为1.8V。 3.3V 电压始终应用于系统(由电池供电)、但1.8V 电压可被关闭。 如果1.8V 电源轨未通电但3.3V 接收电源、LSF0102是否具有电压隔离和三态输出? 请注意-根据使用指南、EN 永久连接到3.3V 至 B 侧-因此始终启用电平转换器。

谢谢

此致、R

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ranjeet、

    否此器件没有 Vcc 隔离或 Ioff。 我在此推荐 TXS0102。 它具有这些特性、并具有内部上拉电阻、因此非常适合 I2C。