This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD4047B:直流到交流的参考设计

Guru**** 2513185 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/915432/cd4047b-ref-design-for-dc-to-ac

器件型号:CD4047B

大家好、

您能否提供符合以下规格的电源解决方案和参考设计、谢谢!

输入电压:直流3.3V 至12V
输出电压:交流+-48V、频率为50Hz
最大输出功率:3W

此致、
Sam Ting

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sam、您好!

    这些是数字逻辑器件、我想您正在寻找运算放大器。