This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AUP2G08:SN74AUP2G08 1Y 输出作为通道2输入

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74AUP1G97

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/915429/sn74aup2g08-sn74aup2g08-1y-output-as-channel-2-input

器件型号:SN74AUP2G08
主题中讨论的其他器件:SN74AUP1G97

尊敬的团队:

您能否帮助确认通道1的输出作为通道输入是否正常、如下面的原理图所示?

谢谢。

此致、

Sammi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是构建三输入与门的一种非常有效的方法。

    所有这些 RC 滤波器的参数是什么? 1ms 的时间常数将超过200ns/V 的输入转换上升速率限制 这种低边沿需要和具有施密特触发输入的门、即2×SN74AUP1G97。