This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LSF0204D:低侧信号下拉

Guru**** 2856630 points

Other Parts Discussed in Thread: LSF0204D, SN74LVC125A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/913960/lsf0204d-pull-down-on-low-side-signal

器件型号:LSF0204D
主题中讨论的其他器件: SN74LVC125A

您好!

我使用 LSF0204D 将信号从3V3转换为1v8。

我有一个推挽式发送器、需要始终向下转换信号。

高侧信号没有上拉、而低侧信号需要下拉。  

我使用4.7K 电阻器作为下拉电阻器。

当我将低侧输入驱动为高电平时、此下拉电阻是否会导致任何类型的问题?

感谢您的建议

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LSF 是无源开关、需要上拉电阻器来生成高电平输出电压。 借助下拉电阻、您永远不会从其中获得1.8V 的高电平电压。

    对于单向降压转换、您只需使用 具有可过压输入的缓冲器、例如 SN74LVC125A。 适当的缓冲器可以处理其输入和/或输出上的上拉或下拉。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Clemens、

    感谢您的回答。

    当你说" 有下拉时、你永远不会得到1.8V 的高电平电压"、这意味着我无法得到强大的1.8V、而只能得到微弱的1.8V 电压? 如果我理解错误、请更正我。

    只有一个 NMOS 导通栅极、当我尝试将低侧信号驱动为高电平时、我可以达到一个弱"1"、实际上我测量的是1.64V。

    我还从您的 LSF 文档" 使用 LSF 系列进行电压电平转换"中看到、您建议在弱"1"期间仅具有高阻抗负载、以避免电流导致输出电压显著下降。

    如果还有其他缺点、请告诉我。

    感谢您的建议

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    低侧高电平信号仅由流经晶体管的电流驱动。 驱动更大的电流将需要晶体管更加开路、只有当输出电压比栅极电压低较大时才会发生这种情况。

    下拉电阻器应为200 kΩ 左右。 这会使电路对噪声非常敏感。