This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC244A:SN74LVC244A 的 ΔIcc μ V 规格

Guru**** 2814255 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/915135/sn74lvc244a-icc-spec-of-sn74lvc244a

器件型号:SN74LVC244A

尊敬的:

数据表包含两个 ICC 信息、一个是 ICC、另一个是 ΔIcc μ m、因此我对 ΔIcc。μ m 有一些疑问

测试条件是一个输入是 Vcc-0.6V、那么这个输入的含义是什么? 一个无效输入?

2.ΔIcc 比 ICC 大,那么为什么呢? 在该测试期间没有任何负载、对吧?

谢谢、

安东尼