This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD4504B:当 VCC 未通电且 VDD 通电时、默认输出电平是多少?

Guru**** 2389120 points
Other Parts Discussed in Thread: CD4504B, TLV760
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/915012/cd4504b-what-s-the-default-output-level-when-vcc-is-not-powered-and-vdd-is-powered

器件型号:CD4504B
主题中讨论的其他器件: TLV760

大家好、

我的客户正在使用 CD4504B 将3.3V 输入转换为15V 输出。 在整个系统加电期间、我们发现 VDD 的加电时间早于 VCC。 因此、存在 VDD 并且 VCC 不存在很短的时间。 我们在这个短时间内捕获到了一个逻辑高电平输出、并且由于在上电过程中他们需要稳定的逻辑低电平输出、所以这是光传感器所不接受的

因此、我只想检查 VCC 未通电且 VDD 通电时的默认输出电平是多少? 在上电期间、我们是否可以使用任何方法来保持输出低电平? 该器件没有 OE 引脚、似乎具有推挽式输出结构、因此在输出端添加下拉电阻器可能不起作用。 请在这方面提供帮助。 谢谢。

此致、

韦恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当输入端未通电时、输出端检测到的信号未定义。

    最简单的解决‍方案可能是使用小型稳压器(例如 TLV760 33)从 VDD 为 VCC 供电、并在输入端放置一个下拉电阻器。