This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G18:SN74LVC1G18DRYR 丝印

Guru**** 2782575 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/914676/sn74lvc1g18-sn74lvc1g18dryr-silk-screen

器件型号:SN74LVC1G18

SN74LVC1G18DRYR: IQC 检查发现、这种丝印印刷与以前的原料丝印印刷不同。 该材料丝网印刷的右侧还有两个点。 帮助确认这两点代表什么?

TI 的 yc01010706100 (sn74lvc1g18dryr)是此传入材料的5K。  IQC 检查发现、这种丝网印刷不同于以前的原料丝网印刷。 该材料丝网印刷的右侧还有两个点。 帮助确认这两点代表什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    边缘上的点表示其制造时间的二进制生产日期代码。 因此、不同批次会有不同的模式、这并不少见。