This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 是否有为 PWM 信号提供延迟的解决方案?

Guru**** 2815985 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1G123, SN74AHC123A, SN74LVC2G74

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/914464/any-solution-to-provide-delay-for-pwm-signal

主题中讨论的其他器件:SN74LVC1G123SN74AHC123ASN74LVC2G74

客户以前使用 RC 电路为 PWM 信号实现了额外的延迟、但他们希望检查我们是否有这样的逻辑器件来帮助他们实现可配置的延迟、因为目前的方法不准确。 请帮您检查一下吗?谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    即使是 SN74LVC1G123等器件也会使用 R 和 C 来设置延迟。

    如果存在外部时钟信号、可能会使用触发器构建延迟电路。

    要求的精度是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Clemens、  

    我发现 SN74LVC1G123的输出 不能跟随输入 PWM 信号的脉宽、它只能提供特定的脉冲。 我是否错过了任何内容?

    具有触发器的延迟电路是什么样子的? 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    进一步思考、触发器的时钟输入实际上并不有用、因为您需要与 PWM 信号同步的时钟。 但是、用户可以使用触发器来存储输出状态:

    在 SN74AHC123A 中使用两个多谐振荡器、这两个振荡器配置为相同的延迟、一个由上升沿触发、一个由下降沿触发。 将其 Q 输出连接到另一个 SN74AHC123A 的 A 输入、该输入配置为非常短的脉冲。 将后者的 Q 输出连接到 SN74LVC2G74的 PRE 和 CLR 输入。