This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LSF0102-Q1:上拉电阻器的尺寸

Guru**** 2774995 points

Other Parts Discussed in Thread: LSF0102-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/914276/lsf0102-q1-size-of-pull-up-resistors

器件型号:LSF0102-Q1

我的客户使用 LSF0102-Q1作为电平转换。

Vref_A = 3.3V、Vref_B = 5V

他们对使用拉电阻有一些疑问。

1.是否可以根据 客户的 IC 要求使用33kΩ Ω 作为 B 侧的上拉电阻器?

2.是否可以使用10kΩ Ω 作为 A 侧上拉电阻器来降低电流消耗?(是否可以通过应用 LSF0102-Q1数据表9.2.1.2.2中的表来使用上拉电阻器?)

 kΩ kΩ Vref_B 引脚上的上拉电阻器不是200k Ω 而是100k Ω、LSF0102-Q1是否能够正常运行?

谢谢你。

此致、

Kevin Shin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LSF 本身不需要任何特定的上拉电阻值。 较大的上拉电阻器会限制可能的速度(因为电路中的寄生电容会形成一个低通 RC 滤波器);较小的上拉电阻器会消耗更多电流并增大 VOL。

    2.一般而言、您需要在所有 LSF 输出端使用上拉电阻器来提高信号完整性。 请参阅 使用 LSF 系列进行电压电平转换的第5.2节

    该电阻器不是上拉电阻器;其目的是限制流入 Vref_B 和流出 Vref_A 的电流  kΩ 100 μ A 将增大该电流、这不应产生不利影响。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Kevin、

    我还建议您观看有关 LSF 系列的培训视频 :https://training.ti.com/node/1139264?context=1139264