This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS0102:TXS0102:上电时 OE 引脚是否连接到高电压(如 VCCA)?

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: TXS0102

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/914414/txs0102-txs0102-whether-oe-pin-connect-to-high-voltage-such-as-vcca-when-power-up

器件型号:TXS0102

大家好、团队成员

在 TXS0102数据表的图13中、它显示"在 VCCA 和 VCCB 上电之前将 OE 保持在低电平"

但我们的客户想要将 OE 引脚连接到高电压(如 VCCA)、您能帮助确认是否正常吗?

谢谢。

毛利


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    数据表的第10节指出:

    为了确保输出在上电或断电期间处于高阻抗状态、OE 输入引脚必须通过下拉电阻器连接至 GND、并且在 VCCA 和 VCCB 完全斜升且稳定前不得启用。

    如果您不关心加电期间输出的状态、则可以将 OE 直接连接到电源。