请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/914281/sn74lvc16t245-output-capacitance
器件型号:SN74LVC16T245你(们)好。
我的客户希望在输出端输入电容来抑制噪声。
我可以插入多少容量?
数据表显示它为10pF (MAX)。 我的理解是否正确?
如果正确、在其他 VCC 时、容量如何。
此致。
Kengo。