This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC2G241:输入引脚上拉/下拉

Guru**** 2514995 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/914247/sn74lvc2g241-input-pin-pull-up-down

器件型号:SN74LVC2G241

大家好、我只想再次确认输入引脚(OE、A)中没有内部 PU/PD、因此需要外部 PU/PD 来实现不必要的噪声耦合、对吧?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    II 规格表明、实际上没有内部 PU/PD。

    如果您希望在输入端具有固定的电压电平、则无需 PU/PD、并且可以将引脚直接连接到 VCC 或 GND。