This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXB0104:TXB0104 VCCA &VCCB 连接单个1.8V 电源

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: TXB0104

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/914107/txb0104-txb0104-vcca-vccb-connect-with-single-1-8v-source

器件型号:TXB0104

您好,

  我们使用 TXB0104并使用来自单电压源的1.8V 电压连接 VCCA 和 VCCB。

从数据表中可以看出、时序要求和开关特性表明、它在1.8V VCCA 和 VCCB 连接下均有效。

但是、当我们在设计中尝试时、它无法正常工作。 请提供您的支持。

此致、

P. Rajkumar。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    允许 VCCA = VCCB = 1.8V。

    请确保您的电路符合 数据表第8.3/23/5节中的所有要求。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在我们的设计中、我们使用一根高速电缆连接另一个电路板。 电缆的电容接近120PF。

    TXB0104是否能够驱动该电容?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    《使用 TXB 型转换器进行电压转换指南》的第3节 指出:

    关于容性负载、TXB 转换器设计为能够毫无问题地驱动高达70pF 的电容。 如果容性负载大于70pF、O.S 将在10ns 后超时、随后在输出电压被完全驱动为高电平或低电平之前关闭。 kΩ、输出将根据由4k Ω 缓冲器、负载电阻和容性负载确定的 RC 时间常数继续上升或下降。 为了确保可靠运行、系统设计人员应将 TXB 型器件的容性负载保持在70pF 或更低。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Clemens。