This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AHCT00:未指定 V_IN 与 V_DD 的关系--未供电部件

Guru**** 2542850 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/914175/sn74ahct00-unspecified-v_in-to-v_dd-relation----unpowered-part

器件型号:SN74AHCT00

您好!

我需要为基于74AHCT00的电路添加使能功能。 诀窍是芯片大部分时间都不会通电、我不想通过一些内部防 ESD 结构通过使能信号为芯片供电。 是否可以在不添加外部组件的情况下合法地完成该操作? 问题是数据表指定了两个最大值 V_DD 和 V_IN 以绝对值表示、但不以 V_IN 与 V_DD 的关系表示。 换句话说、如果 V_IN=5V 和 V_DD=0V、会发生什么情况?

此致、Piot