This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AVC8T245:关于 SN74AVC8T245PWR

Guru**** 2524550 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/914085/sn74avc8t245-regarding-sn74avc8t245pwr

器件型号:SN74AVC8T245

尊敬的团队:

我在电路中使用的是 SN74AVC8T245PWR。 连接了相同的电路供您参考。

在一 个 SN74AVC8T245PWR (如 IC1)中、引脚6 (A4)和引脚11 (GND)之间的电压测量值为1V、而不是3.3V (请注意所连接电路中的3.3V 上拉电阻)。

因此、为了确认这一点、我在其他一些正常 IC (例如 IC2和 IC3)中测量了相同点的电压。 其中电压测量值为3.3V。

这让我认为、第一个 IC (例如 IC1)可能有缺陷。 我的意思是、IC (引脚6)从3.3V 上拉电源吸收一定数量的电流(大于)、由于引脚6和 GND 上的电压较低。 请您确认相同。

另外、Pls 让我知道 、在上电和断电条件下、引脚6的阻抗会相同。我认为这两者不会相同。 由于在正常 IC (IC2和 IC3)中测量断电条件时、引脚6和 GND 之间的阻抗为4.7KOHM。 我认为在上电期间也不会保持相同的状态。 在上电期间应该大约为1M。 对吧?

提前感谢。 正在等待您的回复。

此致、
Devarajan R

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    继续上一帖子、请查找附件

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    MΩ 输入应始终具有高阻抗(≫1k Ω)、即使在断电时也是如此。 如果输入灌入电流、则器件会损坏。

    当器件连接到电路的其余部分时、您无法再进行测量;您可能测量了与引脚并联的上拉电阻器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。 现在已经很清楚了。

    根据您的陈述、如果在引脚6和引脚11 (GND)上观察到的4.7KOHM 是上拉电阻器值、那么您是否意味 着 VCCA 在断电情况下以某种方式连接到 GND。  如果可能、请分享 IC 的内部方框图。

    第二点 是、在数据表中、我找到了如下所示的语句。

    "VCC 隔离功能可确保在任何一个 VCC 下实现这一功能

    输入为 GND、两个端口均处于高阻抗状态

    状态"

    这是什么意思? 请您详细说明一下。

    提前感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    IC 从不将 VCC 连接到 GND。 我假设电路执行此操作。

    VCC 隔离特性可确保两个电源必须都高于0V、然后器件才能输出任何电压。