This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXB0106:TXB0106电平转换器的备用缓冲器

Guru**** 2503205 points
Other Parts Discussed in Thread: TXB0106

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/913655/txb0106-alternate-buffer-for-txb0106-level-translator

器件型号:TXB0106

您好!

  在我们的设计中、我们使用48英寸 Samtec 高速电缆从另一个板连接 QSPI。

因此、我计划为 QSPI 使用双向缓冲器、但不能为 QSPI 使用任何双向缓冲器。  因此、我将使用 TXB0106双向电平转换器、VCCA 和 VCCB 均为1.8V。

它能正常工作吗? 有没有其他双向缓冲器解决方案可以使用我们的 QSPI 设计?

此致、

P. Rajkumar Kannan。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    缓冲器不能是双向的、除非有单独的方向信号。 您的电路中是否存在这样的方向信号?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在我的电路中、将 SN74AVC 用于其他单向信号。 但对于 QSPI 和 I2C、有双向数据线。 在这种情况下无法使用单向缓冲器。 毫无疑问、我使用 SN74AVC 电平转换器作为缓冲器、通过将 VCCA 和 VCCB 连接到1.8V。 可以用吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、您可以通过这种方式将它们用作缓冲器。 但是、您可以使用 收发器、而不是使用具有相同电源的方向控制转换器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Clemens。

    我们已经设计并发布了基于 SN74AVC 双电源收发器的文件。 我希望 VCCA 和 VCCB 的电源都相同时、它可以正常工作。

    需要您的确认。 接下来、需要提高驱动强度的双向信号的 TI 解决方案是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、您可以使用相同的电源。

    双向缓冲器是不可能的。 器件如何知道哪一侧的电压应高于另一侧的电压?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Clemens 的回复。 这解决了我的问题。

    此致、

    Rajkumar