This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS0206:如果 WP 和 CD 被禁用/保持悬空、收发器是否可以与之配合使用?

Guru**** 2814365 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/913714/txs0206-will-the-transceiver-work-with-the-wp-and-cd-if-they-are-disabled-left-floating

器件型号:TXS0206

此外、主机是否有任务根据这些引脚检测卡并保护卡、或者收发器是否主动根据这些引脚阻止卡访问?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lauren、

    这些引脚在内部上拉至 VccA、因此如果保持悬空、它们将变为高电平。 不要依赖此卡来阻止卡访问、其功能是一个用于转换双向信号的无源转换器。 不过、您可以使用 EN 引脚禁用输出、从而防止信号通过。