This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVCC3245A:短路情况下的行为(紧急帮助/)

Guru**** 2815505 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/913688/sn74lvcc3245a-behavior-under-short-condition-urgent-help

器件型号:SN74LVCC3245A

大家好、团队成员。

我的客户 发现一个14引脚-15引脚上有焊球的产品。
焊球在制造方面存在问题。 他们只想知道它对 IC 的影响。


・如果连接了14引脚和15引脚(短接焊球)、那么它在 IC 内部会产生何种影响?

它们使用14引脚开路、使用15引脚作为到 CCD 侧电路的输出

我们非常感谢您的任何建议。

Jin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jin、

    这里唯一会出现的问题是引脚14在引脚15被驱动为低电平时被驱动为高电平(反之亦然)。 这称为总线争用(请参阅下面的常见问题解答)。 在您的情况下、引脚14似乎没有被驱动、因此我认为没有任何问题。

    谢谢!

    乍得克罗斯比