This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答][H]输出参数

Guru**** 2905440 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/913669/faq-h-output-parameters

用例和部件
建议

单稳多谐振荡器

电压转换器

输入参数 输出参数
功率和热性能 时序参数 逻辑技术 质量和制造  
仿真模型

  1. [常见问题解答]对于漏极开路输出、我可以通过...us将其转换为逻辑电压电平吗? ...将输出直接连接在一起? ...强制电压节点为零?
  2. [常见问题解答]应如何处理电平转换器器件的未使用 I/O 引脚?
  3. [常见问题解答]如何确定 CMOS 逻辑器件的输出电压(VOH、VOL)或输出电流(IOH、IOL)?
  4. [常见问题解答]将逻辑器件的输出连接到50欧姆传输线路时会发生什么情况?
  5. [常见问题解答]能否直接将 CMOS 逻辑器件的两个输出连接在一起?
  6. [常见问题解答]如何设置上拉或下拉电阻器的大小?
  7. [常见问题解答]当输出电流为 X 或电源电压为 Y 时、输出电压(VOH 或 VOL)是多少?
  8. [常见问题解答]如何终止逻辑器件的任何未使用通道?
  9. [常见问题解答]锁存器件的默认输出是什么? (触发器、锁存器、寄存器)
  10. [常见问题解答]逻辑器件可驱动的最大容性负载是多少?
  11. [常见问题解答]逻辑器件的输出转换率是多少?
  12. [常见问题解答] TXS 器件内部电阻器变化/容差是多少
  13. [常见问题解答]您能否将开漏输出上拉至高于器件电源(VCC)电压的电压?
  14. [常见问题解答]什么是浮点输入或浮点?
  15. [常见问题解答]逻辑输出类型(推挽、开漏、三态)之间有何差异?
  16. [常见问题解答]在数据表中给出的规格值之间、最好使用哪种方法估算规格值?
  17. [常见问题解答]在3.3V 工作电压下、HCS 逻辑系列的性能规格是什么?