This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答][H]使用案例和器件建议

Guru**** 2815505 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/913666/faq-h-use-cases-and-part-recommendations

常见问题解答:逻辑和电压转换 >>电流常见问题解答

用例和部件
建议

单稳多谐振荡器

电压转换器

输入参数 输出参数
功率和热性能 时序参数 逻辑技术 质量和制造  
仿真模型

单页用例应用手册 使用案例视频
提高信号完整性/提高驱动强度
1. 如何驱动指示灯 LED? (视频) 控制指示灯 LED
2. 如何对开关进行去抖? (视频) 对开关进行去抖
3. 如何清除有噪声的信号? (视频) 消除慢速或高噪声输入信号
4. 如何重新驱动数字信号以提高信号完整性?
5. 如何驱动信号完整性良好的传输线路
减少或增加 I/O 引脚/组合信号
6. 如何增加微控制器上的输入数量? (视频) 增加 MCU 上的输入数量
7. 如何增加微控制器上的输出数量? (视频) 增加 MCU 上的输出数量
8. 如何减少监控误差信号所需的输入数量? (视频) 使用更少的输入来监控错误信号
9. 如何组合电源正常信号以保持控制器处于复位状态? (视频) 结合电源正常信号
系统上电、复位、轮询
10. 如何捕捉数字脉冲? (视频) 设计具有 S-R 锁存器的警报/防篡改电路
11. 如何在控制器复位期间将信号保持在其先前的状态? (视频)
12. 如何在系统上电时生成复位信号? (视频)
数字信号管理/数字开关  
13. 如何启用或禁用数字信号? (视频)
14. 如何将瞬时开关转换为切换开关? (视频)
15. 如何同步具有反相时钟输入的器件? (视频)
16. 如何检测输入信号之间的相位差? (视频)
17. 如何从晶体振荡器生成时钟信号?
调节电压电平不匹配/电压转换
17. 如何移动 SPI 接口的电压域或电平位移?
18. UART 接口? (视频) UART 接口的电压电平转换
19. GPIO 引脚?
20. SDIO 接口?
21. SIM 卡接口?
22. MDIO 接口?
23. RGMII 接口?
24. 如何使用开漏驱动器来改变电压域? (视频)