This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD4013B:CD4013BF 或 CD4013BE??

Guru**** 2905440 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/913265/cd4013b-cd4013bf-or-cd4013be

器件型号:CD4013B

我希望了解 CD4013BF 与 CD4013BE 之间的区别。 有人告诉我 BF 已不再可用、下一个最好的事情是 Be's。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    bf 为陶瓷 DIP、bbe 为塑料 DIP。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有人告诉我、这是一个直接被人横穿的地方、我不确定这是不是真的。 现在的问题是、是这样吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、

    两种封装均为 DIP (双列直插式)。 如  需更多信息、请参阅 www.ti.com/.../searchtipackages.tsp

    它们实际上是引脚对引脚兼容的。

    谢谢!

    乍得克罗斯比

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    乍得

    感谢您的快速回答!!

    Matt