This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVTH244A:SN74LVTH244APWR Theta JC

Guru**** 2815505 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/912837/sn74lvth244a-sn74lvth244apwr-theta-jc

器件型号:SN74LVTH244A

您好、E2E、

美好的一天!

我是否可以知道 SN74LVTH244APWR 的结至外壳热阻(θ JC)?

此致、

Franz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Franz、

    请参阅以下内容:

    θ JA -高 K
    103.3
    Theta JC、顶部
    36.8.
    Theta JB
    55.3.
    PSI JT  
    3.5.
    磅/平方英寸 JB  
    54.6.
    结果- Theta JC、底部
    不适用

    谢谢!

    乍得克罗斯比

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    乍得、您好!

    感谢您的回答。

    此致、

    Franz