This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LV1T126:支持从3.3V 输入到1.8V 输出的24.768MHz 电平转换器

Guru**** 2382480 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LV1T126, SN74AUC1G17
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/913120/sn74lv1t126-support-24-768mhz-level-shifter-from-3-3v-input-to-1-8v-output

器件型号:SN74LV1T126
主题中讨论的其他器件: SN74AUC1G17

大家好、团队成员

我的客户需要为时钟信号选择电平转换器。 时钟 FSW=24.768MHz。 该信号是单向的、 需要从3.3V 输入传输到1.8V 输出。 我检查  了 SN74LV1T126、它对于电平转换器来说似乎是可以的。 但 在3.3V 至1.8V 范围内、最大频率似乎为15M Hz。

您能帮我们仔细检查一下我们的器件是否支持24.768MHz 吗? 如果不是、那么该应用的最佳器件是什么?

谢谢。

毛利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您从哪里获得了该数字? 1.8V 时、最大 TPD 为14ns、对应于35MHz 方波。

    无论如何、对于单向降压转换、您可以使用任何具有可过压输入的缓冲器、例如在1.8V 电压下具有250MHz 频率的 SN74AUC1G17