This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC2G17:与具有1.6V VIH 和开漏输出的与门。

Guru**** 2538960 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC2G17, SN74LVC1G07, SN74AUP1T08

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/913099/sn74lvc2g17-and-gate-with-1-6v-vih-and-open-drain-output

器件型号:SN74LVC2G17
主题中讨论的其他器件: SN74LVC1G07SN74AUP1T08

e2e.ti.com/.../8875.AND-gate-ViH-_3D00_1.6-V.docx

  

 我正在寻找电源电压为3.3V 且 VIH (最大值)= 1.6V 的双输入和栅极。 由于 TI 产品系列中提供的常规与门无法满足此标准,我找到了双路施密特触发缓冲器部件“SN74LVC2G17”。 但该器件的唯一问题是、它似乎没有开漏输出可供我们实现 NAND 功能。  

 需要具有1.6V VIH 的栅极。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在3.3V 时、SN74LVC2G17的 VIH 为2.0V

    您需要使用 SN74AUP1T08并添加一个独立的开漏缓冲器、如 SN74LVC1G07。