This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS0108E:TXS0108E 上的输出具有尖峰

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: TXS0108E, LSF0108

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/913001/txs0108e-output-have-spike-on-txs0108e

器件型号:TXS0108E
主题中讨论的其他器件: LSF0108

客户使用 TXS0108E 进行1.8V 至3.3V 电平位移、遇到的问题是3.3V 的输出具有尖峰。

下面是原理图和波形。 能帮个忙、谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    数据表的第9.3.3节指出:

    TI 建议在 PCB 布线长度较短的情况下谨慎进行 PCB 布局、以避免电容负载过大并确保发生正确的一次性触发。 PCB 信号布线长度应保持足够短、以便任何反射的往返延迟小于一次性持续时间。 这通过确保任何反射在驱动器上看到低阻抗来提高信号完整性。 一次性电路被设计成在大约30ns 内保持打开。 可驱动的集总负载的最大电容也直接取决于单次触发持续时间。 在容性负载非常重的情况下、单次触发可以在信号完全驱动到正电源轨之前超时。 设置一次性持续时间是为了在动态 ICC、负载驱动能力和最大比特率考虑因素之间实现最佳平衡。 PCB 布线长度和连接器都会增加 TXS0108E 输出的电容。 因此、TI 建议考虑该集总负载电容、以避免一次性重触发、总线争用、输出信号振荡或其他不利的系统级影响。

    如果无法减小线路电容、请使用没有边缘加速器的电平转换器(例如 LSF0108)替换 TXS。