This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC8T245:TXB0106的方向控制替代产品

Guru**** 2506025 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC8T245, TXB0106, SN74AHC541

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/912464/sn74lvc8t245-direction-controlled-replacement-for-txb0106

器件型号:SN74LVC8T245
Thread 中讨论的其他器件: TXB0106SN74AHC541

各位专家:

我正在研究一个新设计、并希望用类似的方向控制器件替换之前设计中使用的自动双向电平转换器件(TXB0106)。 我遇到了 SN74LVC8T245器件、这看起来是一个不错的选择、但希望您的输入在稳定之前。 只需要6个通道、因此8位 SN74LVC8T245器件上的2个通道将不使用并保持未连接状态。

在设计中、B 侧是器件的5V 电平输入、来自正交编码器。 A 侧将是一个3.3V 电平输出、该输出被用于其正交编码器外设(eQEP)的 C2000 MCU。

如果您有任何建议、请告诉我您对此有什么想法。 如果需要、我还可以提供原理图图像以使其更加清晰。

谢谢、

Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该电平转换器将起作用。 然而、当所有信号进入同一方向并被下移时、您只需使用任何 具有可过压输入的缓冲器、例如 SN74AHC541。

    不得 将未使用的 CMOS 输入悬空

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Clemens、

    感谢您的回复并提及未使用的连接。 我错过了这个值、并将未使用的通道连接到 GND 或 PWR。

    SN74AHC541似乎是一个不错的选择。 查看数据表、它看起来可以在2V - 5.5V 至3.3V 范围内降压信号、而无需单独的电源电压、这是正确的吗? 在使用3.3V 编码器而不是5V 编码器的情况下、最好使用这种编码器。

    下面是我的原理图中的一个小插曲、如果您有机会查看一下、我将不胜感激。 3.3V 将是 MCU 电源。



    谢谢

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    看起来不错。

    只需连接输入;未使用的输出可保持开路。