This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 数据表请求

Guru**** 2763595 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS61099

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/911706/datasheet-request

主题中讨论的其他器件:TPS61099

您好!

客户需要以下数据表、我认为这些器件是预发布产品、

SN2001027YBGR

SN1807032DRVR

您能向我提供这些信息吗?

或者这些器件是受限器件需要 NDA?

如果这些器件面向大众市场、并将在未来发布。

如果您可以在这方面帮助我、您可以始终将信息发送到我的电子邮件。

sfgvip126@hotmail.com

Tks、

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我已联系支持该器件的工程师。 工程师应该能够在周末之后做出响应。

    -Garrett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    请给我发送一封有关 SN1807032DRVR 的电子邮件。 您应该可以从系统中轻松找到我的电子邮件地址。 我在这里关闭了这个职位,因为它不是正式发布的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的李嘉柏:

    感谢您的支持。

    我知道他们不是正式发布的、但这是客户支持中心现在的系统提出的请求。

    使用时访问受限 x*****  ID 电子邮件、

    您可以将这些文档发送到下面的其他电子邮件吗?

    sfgvip@126.com。

    或者、如果我向客户介绍此主题并与您进行交流、对您来说是否方便?

    谢谢。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    您能否在标题中使用 TPS61099开始新的帖子、并向客户介绍新主题? 我们可以在新帖子中直接为客户提供支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的李嘉柏:

    感谢您的支持。

    我的同事可以访问使用 XID 电子邮件、然后他将通过电子邮件与您联系。

    您可以关闭此主题。

    BTW、我将在  TPS61099的标题中创建一个新主题。

    请知道。

    非常感谢。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    在我们关闭此帖子之前、只需检查您是否收到了另一个数据表。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    有关 SN2001027YBGR 的问题、请发送电子邮件至 usbpowerdelivery@list.ti.com、了解详情、因为这是一款定制的 PC 器件。 请分享您支持的客户和项目信息。

    此致、

    Karl Fleischmann