This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LSF0102:高 z

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: LSF0102

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/912412/lsf0102-high-z

器件型号:LSF0102

您好!

LSF0102:

如果其中一个输入电压 A 或 A 和 B 下降并且 EN 引脚上拉、则 I/O 是否处于高 Z 状态?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Shay、

    您是否指的是电源引脚处于"关断"状态?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LSF 没有断电模式。 只要电流可以流入 Vref_B 和流出 Vref_A (如果 Vref_A = 0可能会发生这种情况)、它就可以工作。

    断开 A 侧和 B 侧 I/O 的唯一方法是将 EN 引脚拉低。 (在大多数电路中、EN = Vref_B。)