This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LV1T125:我们是否有采用更薄封装的 SN74LV1T125DCKR 的替代解决方案

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74AHCT1G125, SN74AHC1G125

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/911264/sn74lv1t125-do-we-have-an-alternate-solution-with-sn74lv1t125dckr-that-have-thinner-packge

器件型号:SN74LV1T125
主题中讨论的其他器件:SN74AHCT1G125SN74AHC1G125

大家好、

我们是否有采用 SN74LV1T125DCKR 的替代解决方案、该解决方案采用更薄的封装(<0.8mm)?

谢谢你

最大

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    根据使用的电压、可能可以使用 SN74AHC1G125或 SN74AHCT1G125、这些器件采用 SOT-5X3 (DRL)封装。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢克莱明。 我将向客户推广这些器件。

    此致

    最大