请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/912217/sn74lvc16t245-power-supply
器件型号:SN74LVC16T245大家好、
包含以下电路的电路板正常工作、但有时可能会在上出现问题。 请告诉我如何使用该器件。
■当前使用情况
如下图所示、BCT245 (TTL)的输出信号通过端接电阻连接到 SN74LVC16T245DL。 SN74LVC16T245DL 的 Porta 电源连接到3.3V、端口 B 电源连接到5V。 当测量 SN74LVC16T245DL 输入的信号电压时、高电平为3.2V、低电平为0.4V。 但是、SN74LVC16T245DL 的 VIH 在3.5V 时不符合规格。 是否可以认为这可能会导致故障?
■修改计划
我将端口 B 电源从5V 更改为3.3V。 VIH=2V、VIL=0.8V、因此我认为即使输入信号 H=3.2V、L=0.4V、它也能正常运行。
■问题
上述改进计划是否存在任何问题? PORTA 和 PortB 均为3.3V 电源。 没有问题吗?
此致、
Tom Liu