This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PAL16L8AM:组件行为与海拔之间的关系

Guru**** 2905430 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/911496/pal16l8am-component-behaviour-versus-altitude

器件型号:PAL16L8AM

尊敬的所有人:
我需要信息。

您能告诉我 PAL16L8AMFKB 是否可能存在与海拔高度相关的问题吗?
该组件在6500米处继续正常工作吗?

一般而言、电子元件的海拔高度相关问题是什么?


提前感谢您的轻缓回复。

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stefano、

    我认为这里的问题会更严重地降低热性能。 只要我们的器件在数据表中列出的规格范围内运行、就不会出现问题。

    谢谢!

    乍得克罗斯比

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    乍得、您好!

    非常感谢您的回复。

    因此、您认为封装内部和外部的压差不应导致问题、从而导致应力?

    提前感谢、祝您周末愉快

    Stefano

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stefano、

    据我所知,这应该是没有问题的。

    谢谢!

    乍得克罗斯比