This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AXC1T45:数据速率:2.5V 至1.35V

Guru**** 2513185 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/911714/sn74axc1t45-data-rate-from-2-5v-to-1-35v

器件型号:SN74AXC1T45

大家好、团队成员。

由于数据表中未列出、因此我希望确保电源电压从2.5V 转换为1.35V 时的数据传输速率。

请告诉我。

我们非常感谢您的任何建议。

Jin