This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXB0104:OE 引脚是否需要下拉?

Guru**** 2768975 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/911091/txb0104-does-the-oe-pin-necessarily-need-to-be-pulled-down

器件型号:TXB0104

您好!  

请按如下所示查找应用方框图。 图2显示了 B 端口的3.3V 信号、图3显示了 A 端口的信号。

问题:

端口上的信号不符合预期、 端口上的信号可以通过将 VCCA 降低至1.2V 来改善。 OE 引脚是否需要下拉? 这种现象的可能原因是什么? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否有更详细的原理图? 您能否提供 B 侧的示波器截图?

    谢谢!

    乍得克罗斯比

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我没有详细的原理图。  B 侧的示波器截图如上图2所示。  您可以在下面找到不同 Vcca 的更多侧投:

    Vcca=1.4V、Vcca=1.2V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果没有原理图、我猜电路不符合 数据表第8.3/2/3/5节的要求。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我将需要查看更详细的原理图、以便更好地帮助您。 我认为问题根本不在于 OE 引脚、而在于系统的其他部件。

    如果客户担心在公共论坛上共享他们的原理图、您可以直接与我联系。

    谢谢!

    乍得克罗斯比