This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC2T45:为什么该器件的电源定序建议与 SN74LVC1T45不同?

Guru**** 2813845 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC2T45, SN74LVC1T45

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/911209/sn74lvc2t45-why-are-the-power-sequencing-recommendations-for-this-part-are-different-from-sn74lvc1t45

器件型号:SN74LVC2T45
主题中讨论的其他器件: SN74LVC1T45

似乎两个数据表都已在2017年进行了修订、并且 SN74LVC1T45器 件的电源时序要求已删除、但 SN74LVC2T45的电源时序要求未删除。 这是令人困惑的。 我是否需要担心该系列中的任何器件首先出现哪种电源? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    该器件无需遵循电源排序要求、但仅可根据系统需求更改建议。 由于此器件具有 Ioff 保护功能、因此您无需担心哪个电源首先出现。

    谢谢!

    乍得克罗斯比