This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AXC8T245-Q1:/OE 输入电平

Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74AXC8T245-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/911130/sn74axc8t245-q1-oe-input-level

器件型号:SN74AXC8T245-Q1

大家好、

 SN74AXC8T245-Q1 /OE 是否有可能上拉至 VCCB?

为何/OE 无法将高电平拉至 VCCB 电平?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    OE 输入可上拉至 VCCA 或更高的电压。 仅当 VCCB≥VCCA 时、才能将其上拉至 VCCB。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    克莱明是正确的。 第6.3节指出、控制额定值最高可达3.6V。

    谢谢!

    乍得克罗斯比