This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD4050B:输出电流的绝对最大值

Guru**** 2390755 points
Other Parts Discussed in Thread: CD4050B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/910620/cd4050b-absolute-max-for-output-current

器件型号:CD4050B

您好!

我的客户希望在 CD4050B 的输出引脚上放置470pF 的电容。
然后、根据下面的常见问题解答、最好放置一个串联电阻器来将输出电流限制在绝对最大值

https://e2e.ti.com/support/logic/f/151/t/722261

但 CD4050B 数据表未指定输出电流的绝对最大值。
您能告诉我输出电流的绝对最大值吗?

此致、
OBA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅以下类似问题 :CD4077B:IOL 和 IOH 的最大电流是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Oba、

    客户将使用的工作电压是多少? Clemen 提供了一个帖子、指出上述器件的总最大功率输出、从而在给定电压下有效地表示 Iout 最大值。

    为了不超过此 Iout 最大规格、您需要将一个电阻器与器件的输出串联、其值为~=(VDD ^ 2)/(最大功率输出)

    谢谢!

    乍得克罗斯比