This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LSF0108:电平转换器

Guru**** 2937200 points

Other Parts Discussed in Thread: LSF0108

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/910984/lsf0108-level-shifter

器件型号:LSF0108

您好!

我想在我的设计中应用 LSF0108。

在 LSF010X 的数据表中、Vref_A 的最小电压输入为0.95V。

但在 EVM 应用指南中、Vref_A 在单电源供电时的电压为0.9V。 www.ti.com.cn/.../slvub53.pdf

我很困惑单电源操作是否正确。

还是可以在我的设计中使用单电源供电?

谢谢!

志武

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您在讨论图10吗?

    Vref_A 上的电压不是0.9V。请注意、流入 Vref_B 的所有电流流出 Vref_A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    明白了,谢谢!

    志武