This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AVC4T245:认证详细信息

Guru**** 2387830 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74AVC4T245
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/910961/sn74avc4t245-certification-details

器件型号:SN74AVC4T245

你(们)好  
请确认 SN74AVC4T245芯片组具有以下合规性。

RoHS 指令2011/65/EU 和2015/863/EU 指令。

REACH / EU 要求

3.无卤素。

4.加利福尼亚州65号提案的要求

5.禁止的臭氧消耗物质要求

存储温度

ESD 额定值

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在 SN74AVC4T245产品页面上、单击"订购和质量"、然后查看表的最右六列。

    数据表的第6.2节列出了存储温度和 ESD 额定值。