This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AXC4T774-Q1:能否使用 SN74AXC4T774-Q1进行通用 GPIO 电平转换?

Guru**** 2529520 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74AXC4T774-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/910860/sn74axc4t774-q1-can-i-use-sn74axc4t774-q1-for-general-gpio-level-conversion

器件型号:SN74AXC4T774-Q1


我使用的是 LS1012A、

这是一个1.8V 处理器、我想将外部接口连接到3.3V。

我想使用 SN74AXC4T774-Q1、但 TI 主页应用中没有 GPIO。

我可以使用 GPIO 吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    所有器件均可与 GPIO 搭配使用。 SN74AXC4T774-Q1可与 LS1012A 信号搭配使用。

    1T45列出 GPIO 只是因为没有其他使用单通道的常见应用、因此将应用列留空看起来很糟糕。