This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXB0104-Q1:有关 Ioff 和 OE 的问题

Guru**** 2826855 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/910135/txb0104-q1-question-about-ioff-and-oe

器件型号:TXB0104-Q1

大家好、

我的客户询问以下有关 Ioff 电路和 OE 功能的问题。

电源:

- Vcca = 3.3V (系统睡眠期间关闭)

- Vccb=5V (始终开启)

Q1)将 OE 上拉至 VCCA

客户希望将 OE 上拉至 Vcca、以便在 Vcca 打开时自动启用 OE。

在数据表中说明 OE 应下拉至 GND 时、是否会出现任何问题?

Q2) Ioff 功能

您能否提供 Ioff 功能/电路的行为?

Ioff 功能是否意味着"在任一 Vcc 关闭时禁用所有输出端口"?

此致、

Noboo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Noboo、

    对于 Q1、这将是正常的、没有问题。

    对于 Q2、当其中一个电源为0V 时、Ioff 电路将禁用 I/O。因此、在您的情况下、如果 VCCA 被断电至0V、那么即使 VCCB 为5V、器件也将被禁用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!Dylan、

    感谢您的及时支持。

    我可以在下面确认吗?

    对于 Q1、数据表规定如下:

    '为了确保输出在加电或断电期间处于高阻抗状态、OE 输入引脚必须通过下拉电阻器接地、并且在 VCCA 和 VCCB 完全斜升且稳定前不得启用。'

    在 Vcca 上升期间、连接的 Vcca 侧器件暴露在 Vccb 电平是否存在任何问题?

    对于 Q2、我是否可以认为 Ioff 功能只是禁用"8.2功能方框图"中显示的内置输出缓冲器?

    此致、

    Noboo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Noboo、

    否、Vcca 不会暴露在 Vccb 电平下。 是的、这是一种很好的思考方式。