This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AXC4T774:适用于 SD 3.0卡1.8/3.3V 连接

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74AXC4T774

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/910398/sn74axc4t774-suitability-for-sd-3-0-card-1-8-3-3v-interfacing

器件型号:SN74AXC4T774

我们正在寻找一款器件、以1.8/3.3V 的电压连接到 SD 3.0卡。  用于此应用的大多数器件(即 IP4856CX25)是0.4mm BGA、难以使用。  虽然我们需要一个外部开关将 Vccb 从1.8更改为3.3V、但看起来2 x SN74AXC4T774可以正常工作。  我们不需要达到208MHz ... 100MHz 甚至50MHz 的最大时钟速度都可以。

  一旦器件运行、是否可以在 SN74AXC4T774上切换 Vccb?  Vcca 固定为1.8或3.3V。

对于此应用、我们是否还应考虑其他器件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jay、

    假设您要将电源切换至建议范围内的另一个电压、则这应该是可以的。